This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:输出电压不正确

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112081/ads1292r-incorrect-output-volts

器件型号:ADS1292R

大家好、

我参考这篇文章[如何将 ADC 输出代码转换为电压?]  并将 ADC 输出代码转换为电压、对于测试信号、是的、得到了预期结果、但在馈入仿真器信号时收到了意外的 Rulsut。

请举手示意一下、谢谢。

测试信号设置:

Data Rate = 125 SPS

Input signal voltage & freq: +/-1mV, 1Hz

Ouput range: -1mv ~ 1mV

模拟器信号:

Data Rate: 125 SPS
Input Signal voltage & seq: +/-1mV, 2Hz
Output range: 0.75mV ~ 1.75mV

对于模拟器信号、我不知道输出范围是否应该大约-1mV ~ 1mV??

测试信号@1Hz、 1mV 屏幕截图:

仿真器方波信号@1mV、 2Hz:

Sq

仿真器 ECG 信号@ 1mV:

ecg

此致、

Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否会具体说明/澄清您获得意外结果意味着什么?

     我是否可以询问您是否已/使用任何 ADS1292R 评估套件/板 EVM?

     您是否使用内置测试信号?

     什么是 VREFP 和 VREFN?  

     您的 Vref 和增益设置是什么?

     根据 ADS1292R 数据表、振幅应约为+/-(VREFP-VREFN)/2400。  

     您的仿真器来源可能是什么? 它是函数发生器还是 ECG 模拟器? 以及如何将电缆/电线连接到输入端?

     我可能建议先验证/验证您的仿真器源和/或 使用 ADS1292R EVM 测试仿真器信号。   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!