This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1175-50:输出电压是随机的

Guru**** 2382340 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC1175-50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110983/adc1175-50-output-voltage-are-random

器件型号:ADC1175-50

大家好,我在 一个非常简单的配置中使用 ADC1175-50,如附图所示。

与原理图相反,我将引脚1与引脚2短接,以保持使能信号为低电平。

不过、在初始试验中、我尝试将输入连接到2V 直流电压、但我在数字输出端获得随机电压。

其中3个为2.4V、2个为5V、其余几百毫伏。 它们需要上拉电阻器还是其他器件? 是否有任何解释?

注意:我移除了 LED 和串联电阻、因为我认为问题可能是 LED 吸收的电流超出可能、但即使在移除 LED 后、我也会获得随机电压。

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    我们的一位专家将在第二天左右的时间内与您联系。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amr、  

    您能否提供一些有关您正在使用的采样率和时钟格式的信息?  

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用来自函数发生 器(GFG-8017G)方波脉冲(0至5V) 1MHz 的时钟。

    这是示波器上的时钟信号。

    这些是我现在使用万用表测量的电压、在 ADC 的 VIN 处具有2V 直流输入。

    从 LSB 更改为 MSB

    2.3V

    2.56伏

    2.5V

    2.63 V

    2.57伏

    1.9V

    1.3V

    4.87V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amr、这是您在多个电路板/器件上看到的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试了3种不同的板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amr、  

    ADC 消耗多少电流? 您还能使用该示波器探测其中一个数字输出吗? 输出是 CMOS 输出、因此它应该是低电平或高电平。 它可能在两种状态之间切换? 如果直流电压实际上介于 VSS 和 VDD 之间、则表示未正确驱动输出位。  

    此致、  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 的电流消耗为19-20 mApmps。连接时钟并在其输入端测量到1.8V 的直流电压。

    这是示波器上的一个数字输出的照片。  

    这里也是电路板的布局  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amr、  

    因此、ADC 似乎正在采样并更改数字输出。在理想情况下、您希望这些位在提供直流电压时保持稳定; 但是、输入端可能存在一些会导致位切换的继承噪声、正如您看到的那样。  

    您可以尝试将 VIN 连接到 VRB 或 VRT、看看输出是否变得更加稳定。 (输出应变为0x00或0xFF)输入端的任何噪声都将导致这些输出位切换、尤其是当您到达中标度时。  

    您是否有办法使用 MCU 或 FPGA 捕获这些数据? 这很有趣、因为您可能会发现 ADC 在几个彼此相邻的不同代码之间切换。 (例如0x3F 和0x40)。 这将解释这种行为。  

    此致、  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在 PicoScope 示波器上显示了输出、十进制值彼此接近、因此 ADC 工作正常  

    我还有一个问题,我想在 ADC 的输出上添加 LED,最大拉电流的电流限制是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    数字输出驱动器的额定输出电流不是任何最大输出电流。 我猜输出驱动 器的功能不够强大、无法为 LED 提供电流、因为输出驱动器不是为提供大电流而设计的。 我建议在 每个输出端包含一个用于驱动 LED 的 MOSFET。 Matt 可能还会为您提供其他建议。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Amr、  

    正如 Chase 所说的、您将需要使用 MOSFET 来通过 LED 进行下拉。 这些输出驱动器不用于驱动大电阻负载。  

    此致、  

    Matt