大家好,我在 一个非常简单的配置中使用 ADC1175-50,如附图所示。
与原理图相反,我将引脚1与引脚2短接,以保持使能信号为低电平。
不过、在初始试验中、我尝试将输入连接到2V 直流电压、但我在数字输出端获得随机电压。
其中3个为2.4V、2个为5V、其余几百毫伏。 它们需要上拉电阻器还是其他器件? 是否有任何解释?
注意:我移除了 LED 和串联电阻、因为我认为问题可能是 LED 吸收的电流超出可能、但即使在移除 LED 后、我也会获得随机电压。
提前非常感谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我在 一个非常简单的配置中使用 ADC1175-50,如附图所示。
与原理图相反,我将引脚1与引脚2短接,以保持使能信号为低电平。
不过、在初始试验中、我尝试将输入连接到2V 直流电压、但我在数字输出端获得随机电压。
其中3个为2.4V、2个为5V、其余几百毫伏。 它们需要上拉电阻器还是其他器件? 是否有任何解释?
注意:我移除了 LED 和串联电阻、因为我认为问题可能是 LED 吸收的电流超出可能、但即使在移除 LED 后、我也会获得随机电压。
提前非常感谢!

您好、Amr、
因此、ADC 似乎正在采样并更改数字输出。在理想情况下、您希望这些位在提供直流电压时保持稳定; 但是、输入端可能存在一些会导致位切换的继承噪声、正如您看到的那样。
您可以尝试将 VIN 连接到 VRB 或 VRT、看看输出是否变得更加稳定。 (输出应变为0x00或0xFF)输入端的任何噪声都将导致这些输出位切换、尤其是当您到达中标度时。
您是否有办法使用 MCU 或 FPGA 捕获这些数据? 这很有趣、因为您可能会发现 ADC 在几个彼此相邻的不同代码之间切换。 (例如0x3F 和0x40)。 这将解释这种行为。
此致、
Matt