Other Parts Discussed in Thread: DAC8734
大家好、我们在定制板中使用 DAC8734。 我们板中使用的 AVDD、AVSS 和 IOVDD/DVDD 电源分别为+15V、-15V 和+5V。 这些+5V、+15V 和-15V 电源是使用3个直流/直流转换器从另一个隔离式5V 电源生成的(连接电源原理图)。
/resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/73/DAC_5F00_POWER.png
当这些电源被关闭时、即使 DAC 被配置为生成0V、DAC 的输出也会生成一个非零值、如所附的图片所示。
/resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/73/DACOUT.png
该电压的产生时间很长、这会在我们的应用中造成问题。 请阐明产生此电压的原因、并建议一种方法来移除此电压。
提前感谢。