This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734:当电源被关闭时、DAC 输出生成一个非零电压

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1114887/dac8734-dac-outputs-are-generating-a-non-zero-voltage-when-power-supplies-are-turned-off

器件型号:DAC8734

大家好、我们在定制板中使用 DAC8734。   我们板中使用的 AVDD、AVSS 和 IOVDD/DVDD 电源分别为+15V、-15V 和+5V。 这些+5V、+15V 和-15V 电源是使用3个直流/直流转换器从另一个隔离式5V 电源生成的(连接电源原理图)。  

/resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/73/DAC_5F00_POWER.png

当这些电源被关闭时、即使 DAC 被配置为生成0V、DAC 的输出也会生成一个非零值、如所附的图片所示。

 /resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/73/DACOUT.png

该电压的产生时间很长、这会在我们的应用中造成问题。 请阐明产生此电压的原因、并建议一种方法来移除此电压。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加电源是因为图像不清晰。

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charan、

    您在 DAC 输出上具有什么负载? 请注意、当 DAC 断电时、您实际上没有接地的低阻抗连接。  实际上、您会看到更多具有两个二极管的高阻抗输出、一个连接到 GND/VSS、另一个连接到 VCC。   当外部电流被灌入或由外部负载供源时、您实际上只会看到由 ESD 二极管的正向电压引起的输出偏移。  这可能是您在这里的行为。  您能否共享 DAC 原理图和负载? 您可以在输出端添加一个电阻器到 GND、这将有助于实现这一点、但代价是在正常运行期间会消耗更多的功率。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    DAC 输出连接到另一电路板上的 ADC 输入。 因此、该应用中没有太多负载。 如前一篇文章所述、 当电源关闭时、DAC 的输出将生成接近2V 的非零值、即使 DAC 配置为生成0V。

    因此、为了克服这个问题、我们在通用板上实施了一个电路、以便在 DAC 配置为0V 时减少干扰。 每个 DAC 输出 通道都连接到该电路、该电路在外部连接在通用板上。 但是、当同一输入被驱动至全部四个通道并且每个输出被连接至如下所示的同一外部电路时、通道3的输出是不同的。

    下图是每个 DAC 通道的输出、第三个通道的输出行为不正确。 您能不能帮助我、它的运行方式为何如此、并提供一种解决方案来移除第三个通道上的此附加电压。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、我将对此进行回顾。  您能否共享 DAC 和输出钳位部分的整个原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    下面给出了 DAC 及其输出的原理图、电源原理图已在上一帖子中共享。 因此、只有 DACOUT3通道行为与上一帖子中所述的不同。 您能不能帮助我们了解为什么它的行为有所不同。  

    谢谢、

    Sanath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    这种情况有多普遍? 这是否仅在单个电路板上发生故障? 在发生事件期间、您在何处测量 DAC 输出? 或在2kΩ Ω 电阻器之后。  如果您移除 R244并在 DAC 输出引脚上进行测量、您是否仍然看到问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们仅在断电状态期间面临问题 、即当我们关闭电源时、DAC 输出的行为如上述帖子中所述。  

    这种情况有多普遍? 这是否仅在单个电路板上发生故障?

    在我们的所有电路板(近12个电路板)中都可以观察到断电毛刺脉冲。

    我们尝试在一个电路板上使用上一篇文章中提到的电路来减少这种干扰。 我们尚未在其他电路板上尝试过该电路。 因此、仅在一个电路板上观察到 DACOUT3通道的异常行为。  

    在发生事件期间、您在何处测量 DAC 输出? 或在2kΩ Ω 电阻器之后。

    我们在 DAC 输出端测量2KOhms 电阻器之前的值。

     如果您移除 R244并在 DAC 输出引脚上进行测量、您是否仍然看到问题?

    我们还没有尝试过这种方法。 但在所有 DAC 输出通道上测量的阻抗都是相同的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    断电干扰并不是很令人惊讶。  如上所述、器件处于关闭状态并不意味着对 GND 进行硬短路、而是可能具有更高的阻抗。  令人惊讶的是、DAC 通道3所做的工作与其他3所做的工作不同。  从我对 DAC8734的理解来看、通道3没有什么不同会导致这种行为。  

    因此、您在单个电路板上添加了电源监控器、因此我的问题是、这种保护电路或 ADC 电路会将电流注入第三个通道、从而通过 ESD 单元将输出转换到电源轨。  移除 R244将确认 ADC 电路是否是问题所在。  使用另一个 DAC8734或另一个板尝试此操作也会确认这是否是组装问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们在其他电路板上进行了检查、DAC 第三通道在此电路板上的行为也不同。