主题中讨论的其他器件:ADS1299
大家好、
随附了客户的 sch。
DRDY 脚本本身具有一个外部上拉电阻器。 在正常情况下、它应始终为低电平、但现在它为低电平。 BIASINV 输出通常应为2.5V、但输出接近0。
请提供一些建议。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
校正、首先、/DRDY 应在数据未从器件传输时保持高电平(例如 在这种情况下、ADS1299)到主机(例如客户的 uController 或处理器或 FPGA)、/DRDY 应处于高电平。
只有当数据准备好从从从器件发出时、/DRDY 才会变为低电平-例如、请参阅 ADS1299数据表第34、35、39页。
因此、您是否会澄清"在正常情况下、它应始终为低电平、但现在为低电平"的含义。 ?
BIASINV 输出取决于 BIASREF_INT 设置和(AVDD+AVSS)/2以及客户是否关闭 BIASxP 和/或 BIASxN 多路复用器/开关。 因此、并非总是如此、也不一定是2.5V。 请参阅 ADS1299第33页的图38。
谢谢