This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:无输出

Guru**** 2544380 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1119560/ads1299-4-no-output

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299

大家好、

随附了客户的 sch。

DRDY 脚本本身具有一个外部上拉电阻器。 在正常情况下、它应始终为低电平、但现在它为低电平。 BIASINV 输出通常应为2.5V、但输出接近0。

请提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    校正、首先、/DRDY 应在数据未从器件传输时保持高电平(例如 在这种情况下、ADS1299)到主机(例如客户的 uController 或处理器或 FPGA)、/DRDY 应处于高电平。

    只有当数据准备好从从从器件发出时、/DRDY 才会变为低电平-例如、请参阅 ADS1299数据表第34、35、39页。

    因此、您是否会澄清"在正常情况下、它应始终为低电平、但现在为低电平"的含义。 ?

    BIASINV 输出取决于 BIASREF_INT 设置和(AVDD+AVSS)/2以及客户是否关闭 BIASxP 和/或 BIASxN 多路复用器/开关。 因此、并非总是如此、也不一定是2.5V。 请参阅 ADS1299第33页的图38。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复。

    请帮助查看客户的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在查看后提供了上述反馈、其中一些反馈需要客户在其软件/固件寄存器设置中进行验证。

    请:

    "所以、请您澄清一下您的意思、"在正常情况下、它应该始终为低电平、但现在它是低电平。" ?

    谢谢。