This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 DAC 3283使用 Artix 7 FPGA 执行一个项目、同时使用 CDCE62005生成所需的数据时钟和 DAC 时钟并为 DAC3283提供输入。
DAC_CLK 采样频率为400MSPS。 在 Xilinx Vivado 18.2工具中使用 DDS 编译器为 DAC3283提供的数字输入为10MHz。 我们得到的模拟输出
使用频谱分析仪观察到的10MHz、3.22dBm。但通过在10Hz 左右设置1Kz 分辨率带宽(RSW)和 vedio 带宽(VBW)、以增大杂散电平、其跨度范围为
500kHz,我们得到57 dBC。 在数据表中,显示10MHz 杂散电平将大约为80dbc 至85dbc。 现在、对于我生成的10MHz、需要大于75的杂散电平。
以及如何实现它?K
通过更好的解决方案进行低延迟的回复。
提前感谢
您好 Bal、
请告知您是否可以捕获频谱分析仪输出。 500kHz 范围内的 DAC 杂散主要是由来自轮询的外部耦合引起的、原因是:
500kHz 时的直流/直流开关
2、其他支持500kHz 频率的时钟组件。
时钟噪声的质量。 CDCE62005相位噪声应在采用400MHz 时钟的500kHz 偏移下具有良好的本底噪声。
DAC 输出本身不应具有500kHz 偏移的任何组件。 频谱图将有所帮助。
您好 Bal、
请告知您是否可以捕获频谱分析仪输出。 500kHz 范围内的 DAC 杂散主要是由来自轮询的外部耦合引起的、原因是:
500kHz 时的直流/直流开关
2、其他支持500kHz 频率的时钟组件。
时钟噪声的质量。 CDCE62005相位噪声应在采用400MHz 时钟的500kHz 偏移下具有良好的本底噪声。
DAC 输出本身不应具有500kHz 偏移的任何组件。 频谱图将有所帮助。
您好,Kang,
感谢您的善意回复。正如我之前提到的,500kHz 不是虚假的,我们得到的杂散水平只提到了 DBC。正是65 dBC。
如何将杂散电平从 65dbc 提高到85dbc。
即使我们设置1MHz 的跨度比、我们仍会得到65dbc 的杂散电平。
是否有任何可能的方法可以使用 DAC3283更好地提高杂散水平?
您好 Bal、
请告知您是否可以获取频谱分析仪图。 我看到 DAC3283在1MHz 范围内没有这么大的杂散。
如果您看到65dBc 的"噪声"、则它是提供给 DAC 的时钟源的相位噪声。 在这种情况下、您需要联系时钟团队、获取有关时钟质量的建议。
您可能会看到以下应用手册以了解详情
即使在非常窄的带宽内、DAC 的相位噪声性能也应小于65dBc
您好,Kang,
即使 我检查了时钟源质量的相位噪声,也会出现同样的问题。我们已经尝试了硬件团队提供的所有方法,但结果是一样的。杂散水平仍然不是更好。 仍在寻找更好的解决方案来解决硬件和软件部件中的此问题。
您好 Bal、
您能给频谱图提供建议吗?
您还需要在时钟论坛上发布问题以获得支持、因为这现在是时钟质量问题。
谢谢。
-Kang
您好、Kang、
我特此附上频谱图。我用-2.79dbm 显示标记 M1为10MHz 输出、而 D2是 其相应的-60.25dB 杂散电压。 请关注。
您好 Bal、
这是20kHz 振荡耦合到 CDCE62055或 DAC3283电源上的典型迹象。 请检查:
1.任何20kHz 频率生成电路或电源。 具有直流/直流转换器的电源可能具有20kHz 偏移。
我们还知道、如果一个直流/直流转换器的开关频率为480kHz、另一个转换器的开关频率为500kHz、则可能会在20kHz 产生拍频。
任何20kHz 时钟源
DAC3283本身没有此类杂散。 我们已经检查了 EVM。
-Kang
你好,Kang,
感谢您的回复。
由于我们使用两种类型的直流/直流转换器、一种用于 DAC 和 CDCE、另一种用于 OCXO 振荡器。这两种转换器具有两种不同的开关频率、这就是您在上一个主题中提到的问题。我们刚刚使用单独的板载晶体振荡器进行了测试 、我们得到了 杂散为0dB。 我们必须使用 OCXO 、因此我们需要匹配两个稳压器的开关频率、以解决我认为是这样的问题。总之、非常感谢您的耐心。
您好 Bal、
感谢您的更新! 很高兴听到这个消息。
-Kang