This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:DAC、杂散、SFDR、FDAC、采样率、带宽、采样频率

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118538/dac3283-dac-spurious-sfdr-fdac-sample-rate-bandwidth-sampling-frequency

器件型号:DAC3283
主题中讨论的其他器件:CDCE62005

我正在使用 DAC 3283使用 Artix 7 FPGA 执行一个项目、同时使用 CDCE62005生成所需的数据时钟和 DAC 时钟并为 DAC3283提供输入。
DAC_CLK 采样频率为400MSPS。 在 Xilinx Vivado 18.2工具中使用 DDS 编译器为 DAC3283提供的数字输入为10MHz。 我们得到的模拟输出
使用频谱分析仪观察到的10MHz、3.22dBm。但通过在10Hz 左右设置1Kz 分辨率带宽(RSW)和 vedio 带宽(VBW)、以增大杂散电平、其跨度范围为
500kHz,我们得到57 dBC。 在数据表中,显示10MHz 杂散电平将大约为80dbc 至85dbc。 现在、对于我生成的10MHz、需要大于75的杂散电平。
以及如何实现它?K

通过更好的解决方案进行低延迟的回复。  

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bal、

    请告知您是否可以捕获频谱分析仪输出。 500kHz 范围内的 DAC 杂散主要是由来自轮询的外部耦合引起的、原因是:

    500kHz 时的直流/直流开关

    2、其他支持500kHz 频率的时钟组件。

    时钟噪声的质量。 CDCE62005相位噪声应在采用400MHz 时钟的500kHz 偏移下具有良好的本底噪声。

    DAC 输出本身不应具有500kHz 偏移的任何组件。 频谱图将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bal、

    请告知您是否可以捕获频谱分析仪输出。 500kHz 范围内的 DAC 杂散主要是由来自轮询的外部耦合引起的、原因是:

    500kHz 时的直流/直流开关

    2、其他支持500kHz 频率的时钟组件。

    时钟噪声的质量。 CDCE62005相位噪声应在采用400MHz 时钟的500kHz 偏移下具有良好的本底噪声。

    DAC 输出本身不应具有500kHz 偏移的任何组件。 频谱图将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang,

    感谢您的善意回复。正如我之前提到的,500kHz 不是虚假的,我们得到的杂散水平只提到了 DBC。正是65 dBC。

    如何将杂散电平从 65dbc 提高到85dbc。

    即使我们设置1MHz 的跨度比、我们仍会得到65dbc 的杂散电平。

    是否有任何可能的方法可以使用 DAC3283更好地提高杂散水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bal、

    请告知您是否可以获取频谱分析仪图。 我看到 DAC3283在1MHz 范围内没有这么大的杂散。  

    如果您看到65dBc 的"噪声"、则它是提供给 DAC 的时钟源的相位噪声。 在这种情况下、您需要联系时钟团队、获取有关时钟质量的建议。  

    您可能会看到以下应用手册以了解详情

    https://www.ti.com/lit/an/slaa566/slaa566.pdf?ts=1658151148868&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDAC3482%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dasc-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-wwe%2526utm_content%253DDAC3482%2526ds_k%253DDAC3482%2526DCM%253Dyes%2526gclid%253DCj0KCQjwidSWBhDdARIsAIoTVb06Fv8s2GUtp9XpTiSCCMbOmX5d97FGup-g8_o3cS_o1q02iGWmBr4aAvOgEALw_wcB%2526gclsrc%253Daw.ds

    即使在非常窄的带宽内、DAC 的相位噪声性能也应小于65dBc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang,

    即使 我检查了时钟源质量的相位噪声,也会出现同样的问题。我们已经尝试了硬件团队提供的所有方法,但结果是一样的。杂散水平仍然不是更好。 仍在寻找更好的解决方案来解决硬件和软件部件中的此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bal、

    您能给频谱图提供建议吗?  

    您还需要在时钟论坛上发布问题以获得支持、因为这现在是时钟质量问题。

    谢谢。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    我特此附上频谱图。我用-2.79dbm 显示标记 M1为10MHz 输出、而 D2是 其相应的-60.25dB 杂散电压。 请关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bal、

    这是20kHz 振荡耦合到 CDCE62055或 DAC3283电源上的典型迹象。 请检查:

    1.任何20kHz 频率生成电路或电源。 具有直流/直流转换器的电源可能具有20kHz 偏移。

    我们还知道、如果一个直流/直流转换器的开关频率为480kHz、另一个转换器的开关频率为500kHz、则可能会在20kHz 产生拍频。

    任何20kHz 时钟源

    DAC3283本身没有此类杂散。 我们已经检查了 EVM。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的回复。

    由于我们使用两种类型的直流/直流转换器、一种用于 DAC 和 CDCE、另一种用于 OCXO 振荡器。这两种转换器具有两种不同的开关频率、这就是您在上一个主题中提到的问题。我们刚刚使用单独的板载晶体振荡器进行了测试 、我们得到了 杂散为0dB。 我们必须使用 OCXO 、因此我们需要匹配两个稳压器的开关频率、以解决我认为是这样的问题。总之、非常感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bal、

    感谢您的更新! 很高兴听到这个消息。

    -Kang