This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:DAC81416EVM:DAC81416:将 DAC 从断电模式切换到上电模式时的电压尖峰

Guru**** 2537350 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1119287/dac81416evm-dac81416evm-dac81416-voltage-spike-when-turning-dac-from-powerdown-mode-to-powerup-mode

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件:DAC81416

您好!

当我尝试将 DAC 从断电模式设置为加电模式时、我会看到以下电压尖峰。 如何删除它们?

在降低逻辑分析仪输出中、当我将 DAC 通道从断电模式切换为加电模式、然后将每个通道设置为零时、我会看到从断电转换为加电时出现电压尖峰。

在这里、我广播掉电、然后广播上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一些 DAC 具有在其各自数据表中指定的典型加电毛刺脉冲电压。 对于 DAC81416、典型毛刺脉冲为0.3V (在特定条件下)。 这种毛刺脉冲是由于 DAC 的内部预充电缓冲器未打开。

    为了减轻这种影响、可以添加一些外部电路。 本视频介绍了干扰以及减轻其影响的一些建议(https://training.ti.com/lessons-precision-dacs-power-glitch)。

    谢谢、
    卢卡斯