请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81416EVM 主题中讨论的其他器件:DAC81416
您好!
当我尝试将 DAC 从断电模式设置为加电模式时、我会看到以下电压尖峰。 如何删除它们?
在降低逻辑分析仪输出中、当我将 DAC 通道从断电模式切换为加电模式、然后将每个通道设置为零时、我会看到从断电转换为加电时出现电压尖峰。
在这里、我广播掉电、然后广播上电。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当我尝试将 DAC 从断电模式设置为加电模式时、我会看到以下电压尖峰。 如何删除它们?
在降低逻辑分析仪输出中、当我将 DAC 通道从断电模式切换为加电模式、然后将每个通道设置为零时、我会看到从断电转换为加电时出现电压尖峰。
在这里、我广播掉电、然后广播上电。

您好!
一些 DAC 具有在其各自数据表中指定的典型加电毛刺脉冲电压。 对于 DAC81416、典型毛刺脉冲为0.3V (在特定条件下)。 这种毛刺脉冲是由于 DAC 的内部预充电缓冲器未打开。
为了减轻这种影响、可以添加一些外部电路。 本视频介绍了干扰以及减轻其影响的一些建议(https://training.ti.com/lessons-precision-dacs-power-glitch)。
谢谢、
卢卡斯