This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:ADC12DJ3200 NSD 性能

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118581/adc12dj3200-adc12dj3200-nsd-performance

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: LMX2582

您好 E2E 团队、

我在模块中使用的是 ADC ADC12DJ3200。

我将通过 LMX2582 RFPLL 提供与 EVM 相同的3.2GHz 时钟信号。

当未给出输入时、我将获得-150.8dBFS/Hz 的 NSD、而不是数据表值-151.8dBFS。

根据数据表、LMX2582在3.2GHz 时的本底噪声为-156dBC/Hz、小于 ADC NSD。

当我提供-1dBFs 输入功率和4997MHz 输入频率时、我得到的 NSD 为-141.6dBFS/Hz、SNR 为49.6dBFs

数据表中的 SNR 在4997MHz 时为52.6dBFS。

本底噪声从-150.8下降到-141.6 dBFS/Hz 的原因是什么? 这是因为时钟还是其他原因? 哪个时钟参数会降低 ADC 的 NSD?

如何从理论上计算本底噪声降级? 请提供任何应用手册(如果有)

谢谢、
Sakthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthi、

    我们的一位专家将很快为您介绍这一点。 同时、下面是一个介绍时钟噪声对 ADC 性能的影响的文档: https://www.ti.com/lit/an/slyt705/slyt705.pdf 

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthi、

    我正在运行一些测试来比较我们的结果、但我认为我的电路板可能有故障。

    我能问您使用的是什么 JMODE 吗? 在国家可持续发展方面,它们之间的业绩可能略有差异。

    谢谢、

    Drew