Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO
器件型号:ADS1262EVM-PDK
大家好、德州仪器
我使用 ADS126芯片来测量非常低的电压。 精度应在60nV 以内。 但每次我使用实习生自校准命令 SFOCAL 时、实习生偏移约为150至350nV。
我使用 ADCPro 评估板作为主板、并在其上使用 ADS1262EVM 模块。 如果我使用-5V/+5V 作为电源、我可以测量外部短接引脚的电压。 理想情况下、在我使用 SFOCAL 命令进行内部自校准后、该值应约为0V。 但引脚0/1之间的电压大约为160nV、引脚2/3之间的电压大约为350nV。 您是否知道导致该偏移的原因? 如果我在外部校准引脚、我只能得到大约0V。 但是、由于引脚具有超过60nV 的不同偏移电平、这种方法是不好的。
希望您能理解我的问题。
此致
Jonas Simon