This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:自校准问题

Guru**** 2535650 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118025/ads1262evm-pdk-problems-with-selfcalibration

器件型号:ADS1262EVM-PDK

大家好、德州仪器

我使用 ADS126芯片来测量非常低的电压。 精度应在60nV 以内。 但每次我使用实习生自校准命令 SFOCAL 时、实习生偏移约为150至350nV。
我使用 ADCPro 评估板作为主板、并在其上使用 ADS1262EVM 模块。 如果我使用-5V/+5V 作为电源、我可以测量外部短接引脚的电压。 理想情况下、在我使用 SFOCAL 命令进行内部自校准后、该值应约为0V。 但引脚0/1之间的电压大约为160nV、引脚2/3之间的电压大约为350nV。 您是否知道导致该偏移的原因? 如果我在外部校准引脚、我只能得到大约0V。 但是、由于引脚具有超过60nV 的不同偏移电平、这种方法是不好的。  
希望您能理解我的问题。


此致  
Jonas Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    您能告诉我您使用的数据速率和 PGA 增益吗?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Dale Li。  
    PGA 设置为32。
    数据速率设置为2.5SPS。
    最后、我选择了 sinc1滤波器、而不是 sinc 3、以获得稍快的采样率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    感谢您提供更多信息。 我很快就会回来。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    我仔细检查了数据表。   当使用 SFOCAL 命令时、ADC 将内部 PGA 输入短接在一起 以进行校准。 此校准不会校准 PGA (包括多路复用器)之前电路的任何误差/噪声。 外部输入短路的系统校准可以校准整个信号链的误差。

    此致、

    戴尔