This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:状态寄存器读回问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1114527/dac161s997-status-register-readback-issue

器件型号:DAC161S997

你(们)好。

我的一位客户将 DAC161S997用于其工业产品、他们在该产品中使用4至20mA 输入控制电机转速。

它们使用24V 作为回路电源提供4至20mA 输出、还使用3.3V 作为外部电源、而该3.3V 不是从回路电源获取的。

在上述情况 下、当不存在24V 电压时、它们无法在 EEB 引脚上以及通过状态寄存器获得故障状态。  

还想知道是否没有24V 连接(考虑断线条件)、它是否会通过 ERRB 或错误状态寄存器显示任何环路错误状态?

需要帮助、问题可能出在哪?

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    Joe 将在7月5日回到办公室时查看这一点。  延误是美国假期所致。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    您是否有任何更新?

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitesh、


    应在环路丢失时触发 ERRB。 DAC 设置输出电流、将80kΩ Ω 电阻器驱动至低于 GND 的设定电压。 这在40Ω Ω 电阻器上匹配。 基极驱动晶体管以设置放大器的反馈和环路电流。 大多数回路电流通过40Ω Ω 电阻器。

    由于回路电流由流经 OUT 的电流设置、因此应低于 GND。 如果环路断开、则 OUT 应无电流、这将触发 ERRB。 是否有任何东西连接到 OUT、OUT 的电压相对于 GND 是多少?

    虚拟磁盘和虚拟磁盘? 我想检查整个模拟部分是否有可能在保持数字供电的同时被关闭。 如果仅在模拟部分中实现电流感应、我不确定将什么信号反馈到数字部分。 当环路断开时、它们是否能够读取器件的任何寄存器以仅检查通信? 特别是 ERR_CONFIG 和 STATUS 可能对读取有用。

    您能否发布此电路板的原理图? 由于该器件具有单独的电源、因此了解器件如何连接到 VD 和 VA 电源将非常有用。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    很抱歉耽误你的回答。 VD 和 VA 处于相同电位。 两者均使用3.3VDC 供电。  

    Alok Kakatkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alok、

    当 没有回路电源时、基极电压和输出电压会发生什么变化? 我想进一步了解器件如何对缺少的回路功率做出反应、以及如何解决回路调节问题。

    请注意、我周四和周五下班了。 我可能需要一些时间才能回复。  

    吴约瑟