你(们)好。
我的一位客户将 DAC161S997用于其工业产品、他们在该产品中使用4至20mA 输入控制电机转速。
它们使用24V 作为回路电源提供4至20mA 输出、还使用3.3V 作为外部电源、而该3.3V 不是从回路电源获取的。
在上述情况 下、当不存在24V 电压时、它们无法在 EEB 引脚上以及通过状态寄存器获得故障状态。
还想知道是否没有24V 连接(考虑断线条件)、它是否会通过 ERRB 或错误状态寄存器显示任何环路错误状态?
需要帮助、问题可能出在哪?
Mitesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我的一位客户将 DAC161S997用于其工业产品、他们在该产品中使用4至20mA 输入控制电机转速。
它们使用24V 作为回路电源提供4至20mA 输出、还使用3.3V 作为外部电源、而该3.3V 不是从回路电源获取的。
在上述情况 下、当不存在24V 电压时、它们无法在 EEB 引脚上以及通过状态寄存器获得故障状态。
还想知道是否没有24V 连接(考虑断线条件)、它是否会通过 ERRB 或错误状态寄存器显示任何环路错误状态?
需要帮助、问题可能出在哪?
Mitesh
Mitesh、
应在环路丢失时触发 ERRB。 DAC 设置输出电流、将80kΩ Ω 电阻器驱动至低于 GND 的设定电压。 这在40Ω Ω 电阻器上匹配。 基极驱动晶体管以设置放大器的反馈和环路电流。 大多数回路电流通过40Ω Ω 电阻器。

由于回路电流由流经 OUT 的电流设置、因此应低于 GND。 如果环路断开、则 OUT 应无电流、这将触发 ERRB。 是否有任何东西连接到 OUT、OUT 的电压相对于 GND 是多少?
虚拟磁盘和虚拟磁盘? 我想检查整个模拟部分是否有可能在保持数字供电的同时被关闭。 如果仅在模拟部分中实现电流感应、我不确定将什么信号反馈到数字部分。 当环路断开时、它们是否能够读取器件的任何寄存器以仅检查通信? 特别是 ERR_CONFIG 和 STATUS 可能对读取有用。
您能否发布此电路板的原理图? 由于该器件具有单独的电源、因此了解器件如何连接到 VD 和 VA 电源将非常有用。
吴约瑟