This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7028:电源设计

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116766/ads7028-power-sequnce

器件型号:ADS7028

您好!

我的客户正在考虑使用 AVDD=5V 和 DVDD5V 的 ADS7028。
然后他们有一些问题。

1)
是否需要2个电源轨之间的任何特定加电/断电序列?

2)
功率斜升速度是否有任何限制?
如果斜升速度非常快或非常慢、该怎么办?
是否可以接受任何斜升速度?

3)
关于下电上电、AVDD 或 DVDD 上电是否不是0V 条件可接受?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件无需特定的电源序列。 但请注意、在与器件进行任何通信之前、两个电源轨都需要稳定。

    通常、任何斜升速率都是可以接受的、但如前所述、每个电压轨都需要在运行器件之前完全稳定。 从更广的角度来看、缓慢地升高、即秒、可能会导致欠压情况。 不过、该器件中尚未看到这种情况、但建议无论如何避免这种情况。  

    我不确定我是否理解您的第三个问题。 我相信您正在问、当电源低于工作电压电源时、器件是否处于空闲状态? 这将返回到上一个点、此时可能会发生掉电效应、从而可能使器件处于未知状态。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的回复。

    让我更详细地介绍一下我的问题3.

    对于 AVDD 和 DVDD、通常功率斜升从0V 开始。
    但是、如果关断至下一次上电的时间非常短、下一次上电可能从非0电压启动。
    因为在下一次上电之前、AVDD/DVDD 上的电压可能没有足够放电至0V。

    某些器件绝对需要从0V 升压、并且可接受从非0V 升压。

    这是问题3的背景。
    是否接受此条件?

    在你之前的答覆中,你在以下的圣词中使用了“A 棕色”。  

    >在较宽的注释中,缓慢地升高(即秒)可能会导致欠压

    >这将返回上一个点,此时可能会发生掉电效应


    在本例中、这种"欠压"意味着什么?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    让我添加一些有关电源行为的详细信息:

    1. AVDD:这是一个关键电源轨、可为所有 ADC 电路块供电。 最小工作电压为2.35V。 ADS7028在 AVDD 电源上有一个内部掉电复位(BOR)电路、其复位阈值为2V - 2.1V。 在加电状态下、只要 AVDD 电源降至 BOR 阈值以下、ADC 就会保持在复位状态。 当 AVDD > RESET 阈值(即2V - 2.1V)时、将释放复位。
    2. DVDD:该电源轨用于为数字输入/输出电路供电、不会影响 ADC 的核心功能。 该电源上的干扰不会对 ADC 造成干扰。 DVDD 电源没有 BOR 电路。

    在这种背景下、ADS7028应满足以下条件:

    1. 0V < AVDD < BOR 阈值-> ADC 处于复位状态。
    2. BOR 阈值< AVDD < 2.35V -> ADC 已通电并正常工作
    3. 2.35V <= AVDD -> ADC 处于正常工作区域、满足指定性能要求

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    感谢您的详细解释。

    那么、您认为在短时间功率循环期间从非零电压加电是什么呢? (我的问题3)  
    从您的回答来看、理想情况下、这似乎没有问题。 但我不确定是否可以说这不是问题。

    此致、
    Satoshi Obata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obata-San:

    如果电源从非零电压开始斜升、则不会产生任何问题、因为任一器件将被复位、或者它已经处于正常工作区域。 这是因为我在上一篇文章中提到的 BOR 电路:

    [~引脚 userid="282394" URL"支持/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1116766/ads7028-power-sequnce/4141941#414194"]
    • 0V < AVDD < BOR 阈值-> ADC 处于复位状态。
    • BOR 阈值< AVDD < 2.35V -> ADC 已通电并正常工作
    • 2.35V <= AVDD -> ADC 处于正常工作区域、满足指定性能要求
    [/报价]

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、
    OBA