您好!
我的客户正在考虑使用 AVDD=5V 和 DVDD5V 的 ADS7028。
然后他们有一些问题。
1)
是否需要2个电源轨之间的任何特定加电/断电序列?
2)
功率斜升速度是否有任何限制?
如果斜升速度非常快或非常慢、该怎么办?
是否可以接受任何斜升速度?
3)
关于下电上电、AVDD 或 DVDD 上电是否不是0V 条件可接受?
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
此器件无需特定的电源序列。 但请注意、在与器件进行任何通信之前、两个电源轨都需要稳定。
通常、任何斜升速率都是可以接受的、但如前所述、每个电压轨都需要在运行器件之前完全稳定。 从更广的角度来看、缓慢地升高、即秒、可能会导致欠压情况。 不过、该器件中尚未看到这种情况、但建议无论如何避免这种情况。
我不确定我是否理解您的第三个问题。 我相信您正在问、当电源低于工作电压电源时、器件是否处于空闲状态? 这将返回到上一个点、此时可能会发生掉电效应、从而可能使器件处于未知状态。
此致
Cynthia
您好、Cynthia、
感谢您的回复。
让我更详细地介绍一下我的问题3.
对于 AVDD 和 DVDD、通常功率斜升从0V 开始。
但是、如果关断至下一次上电的时间非常短、下一次上电可能从非0电压启动。
因为在下一次上电之前、AVDD/DVDD 上的电压可能没有足够放电至0V。
某些器件绝对需要从0V 升压、并且可接受从非0V 升压。
这是问题3的背景。
是否接受此条件?
在你之前的答覆中,你在以下的圣词中使用了“A 棕色”。
>在较宽的注释中,缓慢地升高(即秒)可能会导致欠压
>这将返回上一个点,此时可能会发生掉电效应
在本例中、这种"欠压"意味着什么?
此致、
OBA
您好、Oba、
让我添加一些有关电源行为的详细信息:
在这种背景下、ADS7028应满足以下条件:
此致、
Rahul
尊敬的 Obata-San:
如果电源从非零电压开始斜升、则不会产生任何问题、因为任一器件将被复位、或者它已经处于正常工作区域。 这是因为我在上一篇文章中提到的 BOR 电路:
[~引脚 userid="282394" URL"支持/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1116766/ads7028-power-sequnce/4141941#414194"]此致、
Rahul