This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8584S:频率低于330kSPS 时的功耗

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8584S, ADS8588S, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1114344/ads8584s-power-consumption-at-frequencies-lower-than-330ksps

器件型号:ADS8584S
主题中讨论的其他器件: ADS8588SADS131M08

数据表指出、330kSPS 时的功耗为54mW。 较低采样频率下的功耗是 20KSPS 吗? 我想它应该更少。 在哪里可以找到用于计算20KSPS 时功耗的信息?

此致、

Magda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magda、

    数据表仅指定最高吞吐量下的典型和最大电流、我们没有20KSPS 采样率下的功耗曲线/数据。 但是、我可以测量 ADS8588SEVM (8通道和200ksps 版本)上的 AVDD 电流、您可以将20ksps 下测量的 IAVDD 与200ksps 下测量的 IAVDD 进行比较。 如果我可以找到 ADS8548S 样片、我将为您检查 ADS8548S。 请告诉我、这是否是适合您的解决方案。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、  

    感谢你的答复。  

    理想情况下、ADS8584S 最好进行测量。 否则、您能否在 ADS8588SEVM 电路板上仅对4个通道进行采样、而不是 全部对8个通道进行采样?  

    最棒的

    Magda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magda、

    我可以从控制器卡上断开一个 CONVST 信号、只需使用其中一个 CONVST 信号即可实现4通道运行、 但是、我必须找到 ADS8588S 样片、并获取同事的帮助、将其焊接到空 EVM 板上、因为我没有用于测试的现有 EVM。 另一种解决方案可能是最佳解决方案、我将申请 ADS8584S 样片、然后将其直接焊接到空 EVM 进行此测试。 测量将是准确的、因为这是您要使用的器件、但是获取新的 ADS8584S 样片可能需要一周的时间。 请告诉我、您是否会等待它。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、这两个都可以工作。 我需要一个很好的估计值、而不是一个精确的数字。 非常感谢您的帮助!

    Magda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magda、

    我将在下星期晚些时候度假回来。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magda、

    请参阅 下表中的测试结果(IAVDD)、感谢您的耐心。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    非常感谢您的回复和数据。  

    不过、我有点困惑。 根据数据表、在330kSPS 时、典型电流为10.9mA、施加 VDD=5V (外部基准)、这对应于54.5mw、如数据表中所列。 您在20KSPS 时测得的电流为13.4mA、或高出23%。 为什么会这样呢? 如果我的预期大致相同、则 VDD 与采样频率无关。 我需要对此进行更多思考。

    再次感谢您、

    Magda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magda、

    测得的 ADC I 为 ADS8588S、无法完全禁用 ADS8588S 上的4个通道、因此 在测试中断开了 CONVSTB、实际上 ADC 上的最后4个通道仍处于静态状态。 ADS8584S 只有4个通道、ADC 上没有任何其他有效通道、因此您会看到 ADS8584S 的典型值为10.9mA、而 ADS8588S IADVDD 的典型值为17.7mA、吞吐量最高。 我的测试结果只能让您了解测量的 IADD 与数据表中的规格相匹配、以及在20KSPS 时的 IADD 与200ksps 时的 IADD 相比、要低多少。

    如果您真的想以20KSPS 的吞吐量检查 ADS8584S、请告诉我、我们必须等待样片。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、  

    再次感谢您的回复和信息。 我明白你的观点。 无需进一步检查 ADS8584S、我现在看到、由于模拟电流和电压是主要影响因素、较低的采样频率不会显著降低功耗。 我正在寻找 具有 PGA 的低功耗 ADC。 我的信号振幅低于5V。 有什么建议吗?

    最棒的

    Magda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magda、

    大多数 SAR ADC 没有内部 PGA。 我有几个问题可以帮助我缩小范围。

    1. 您是否考虑 Δ-Σ ADC?
    2. 是否需要同步采样 ADC?
    3. 根据您的信息、您正在寻找单端输入和0-5V 范围、以及20KSPS/通道4通道 ADC。 如果我的理解不正确、请更正。

    谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的答复。

    我仍在等待客户的一些回答、但现在我的要求是这样的

    1、8通道 ADC -每通道采样率:200kHz

    2. 4通道 ADC -每 通道采样率:20kHz

    单端输入

    最低16位数据分辨率

    5、SAR 或 Δ-Σ 均应起作用  

    6. PGA  

    需要最终确认:  

    a.同步采样

    8.模拟输入范围(-5V、5V)

    低功耗非常重要。

    最棒的

    Magda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、  

    以下是要求

    1个8通道 ADC -每通道采样率:200kHz

    2.一个4通道 ADC -每 通道采样率:20kHz

    三、全用单端输入

    最低16位数据分辨率

    5、SAR 或 Δ-Σ 均应起作用  

    6. PGA  

    7.同步采样

    8.模拟输入范围(-5V、5V)

    9. SPI 或 I2C 协议-均正常。

    低功耗至关重要。

    最棒的

    Magda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magda、

    我们的同步采样 Δ-Σ ADC (例如 ADS131M08)可支持您的20kHz 数据速率和所有其他要求、但不支持+/-5V。  此外、我们没有支持200ksps/ch 的同步采样 Δ-Σ ADC。 有关8通道同步采样 Δ-Σ ADC、请参阅此链接。

    我们包括 ADS8588S/8584S 在内的 HV SAR ADC 可满足您的所有要求、但功耗除外。 您的功耗或电源电流要求是什么?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息、Dale。 理想情况 下、组合的 ADC 消耗的功率不应超过100mW、但其他特性优先。 我想现在我将坚持使用 ADS8588S/8584S

    最棒的

    Magda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magda、

    感谢您的反馈、如果您需要任何进一步 的支持并有任何问题、请告诉我、

    此致、

    戴尔