主题中讨论的其他器件: ADS8588S、 ADS131M08
数据表指出、330kSPS 时的功耗为54mW。 较低采样频率下的功耗是 20KSPS 吗? 我想它应该更少。 在哪里可以找到用于计算20KSPS 时功耗的信息?
此致、
Magda
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Magda、
数据表仅指定最高吞吐量下的典型和最大电流、我们没有20KSPS 采样率下的功耗曲线/数据。 但是、我可以测量 ADS8588SEVM (8通道和200ksps 版本)上的 AVDD 电流、您可以将20ksps 下测量的 IAVDD 与200ksps 下测量的 IAVDD 进行比较。 如果我可以找到 ADS8548S 样片、我将为您检查 ADS8548S。 请告诉我、这是否是适合您的解决方案。 谢谢。
此致、
戴尔
您好、Magda、
我可以从控制器卡上断开一个 CONVST 信号、只需使用其中一个 CONVST 信号即可实现4通道运行、 但是、我必须找到 ADS8588S 样片、并获取同事的帮助、将其焊接到空 EVM 板上、因为我没有用于测试的现有 EVM。 另一种解决方案可能是最佳解决方案、我将申请 ADS8584S 样片、然后将其直接焊接到空 EVM 进行此测试。 测量将是准确的、因为这是您要使用的器件、但是获取新的 ADS8584S 样片可能需要一周的时间。 请告诉我、您是否会等待它。
此致、
戴尔
您好 Dale、
非常感谢您的回复和数据。
不过、我有点困惑。 根据数据表、在330kSPS 时、典型电流为10.9mA、施加 VDD=5V (外部基准)、这对应于54.5mw、如数据表中所列。 您在20KSPS 时测得的电流为13.4mA、或高出23%。 为什么会这样呢? 如果我的预期大致相同、则 VDD 与采样频率无关。 我需要对此进行更多思考。
再次感谢您、
Magda
您好、Magda、
测得的 ADC I 为 ADS8588S、无法完全禁用 ADS8588S 上的4个通道、因此 在测试中断开了 CONVSTB、实际上 ADC 上的最后4个通道仍处于静态状态。 ADS8584S 只有4个通道、ADC 上没有任何其他有效通道、因此您会看到 ADS8584S 的典型值为10.9mA、而 ADS8588S IADVDD 的典型值为17.7mA、吞吐量最高。 我的测试结果只能让您了解测量的 IADD 与数据表中的规格相匹配、以及在20KSPS 时的 IADD 与200ksps 时的 IADD 相比、要低多少。
如果您真的想以20KSPS 的吞吐量检查 ADS8584S、请告诉我、我们必须等待样片。
此致、
戴尔