团队、
您能在以下方面提供帮助吗?
我正在寻找准确的泄漏电流值。 在数据表第7.5节中、有输入泄漏电流公式。 ×输入范围为1.25 μ V VREF、公式为: 
我对这方面的问题是:
- AIN_NP 引脚和 GND 之间的电压还是 AIN_NP 引脚和 RTN 之间的电压?
- 流经 RTN 引脚至 GND 的电流是多少? 它是否遵循相同的公式?
- 也许您可以澄清输入电源的连接方式以得出该公式(即电源和 RTN 连接到 GND)
- “2.5”数字是否始终保持恒定和准确? 您是否具有该容差值? 该值是否随温度漂移而变化?
- Rin 是否始终为输入阻抗 MΩ(0.85k Ω 至1.15 MΩ)? 如果我有与输入串联的电阻器、我应该在这里考虑它吗?
- 如果您有任何等效电路供我参考、并且可能包含有关公式的更多详细信息、那将非常好。 例如、下图所示、但更详细的内容(电阻器值、内部偏置电压、PGA 增益等)

提前感谢、
A