This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:精确的泄漏电流值?

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116716/ads8688a-accurate-leakage-current-values

器件型号:ADS8688A

团队、
您能在以下方面提供帮助吗?

我正在寻找准确的泄漏电流值。 在数据表第7.5节中、有输入泄漏电流公式。 ×输入范围为1.25 μ V VREF、公式为:

我对这方面的问题是:

  1. AIN_NP 引脚和 GND 之间的电压还是 AIN_NP 引脚和 RTN 之间的电压?
  2. 流经 RTN 引脚至 GND 的电流是多少? 它是否遵循相同的公式?
  3. 也许您可以澄清输入电源的连接方式以得出该公式(即电源和 RTN 连接到 GND)
  4. “2.5”数字是否始终保持恒定和准确? 您是否具有该容差值? 该值是否随温度漂移而变化?
  5. Rin 是否始终为输入阻抗 MΩ(0.85k Ω 至1.15 MΩ)? 如果我有与输入串联的电阻器、我应该在这里考虑它吗?
  6. 如果您有任何等效电路供我参考、并且可能包含有关公式的更多详细信息、那将非常好。 例如、下图所示、但更详细的内容(电阻器值、内部偏置电压、PGA 增益等)

提前感谢、

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    1.我不确定您提到的 RTN 引脚是什么、但 Vin 是 AIN_XP 和 AIN_xGND 之间的电压、该电压通常连接到 AGND。

    2.5V 是典型值。 我们没有更多有关它的数据、包括精度和漂移、但转换应用于 AIN_XP 引脚的模拟信号不会产生任何影响。 这是 PGA 的内部偏置电压。

    5.是的,阻抗在指定的范围内得到保证。 如果您的串联电阻太大、则会导致增益误差、因为它会与 Rin 形成电阻分压器。 此外、它还会影响 THD 性能。

    6.有关内部电路的详细信息不能共享。 您能否澄清您的设计中关注的问题?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您以前的回答。



    关于项目5和6,我想澄清可能的 RC 滤波器的实施情况,正如一些应用条款中所建议的那样。 如果 R0过大、它将形成电阻分压器、如您所述。  AIN_xGND 会发生什么 情况、漏电公式不清楚。 如果 AIN_xGND 通过一个电阻器连接到 GND (忽略 C0阻抗和泄漏)、 由于电流 I2、AIN_xGND (对应于 GND)上会出现一些电压。 我在 AIN_xGND 和 GND 之间测得的电流大约为2.5uA (使用电流表、无串联电阻器)。   
    这就是 为什么我想 简要了解 内部电路 (以一种简单的方式)、以便能够在  存在串联电阻时模拟/计算 AIN_xGND 的行为。 例如、我可能会使用一个与2.5V 电源轨串联的1M 电阻器对其建模、这样 AIN_NP 引脚和 AIN_nGND 的公式相同。 很抱歉深入介绍了该主题、但最好评估流经 AIN_nGND 的电流如何影响电压读数。  如果您有关于该主题的任何信息、请告诉我。 提前感谢您。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    我们建议使用平衡输入 RC 滤波器(R0P 和 R0M 电阻器)的原因是、它可以消除由泄漏电流流经 不平衡 RC 滤波器中的 R0P 电阻器(仅 R0P  电阻器)而导致的失调电压。 换句话说     、当使用平衡输入 RC 滤波器时、通过 R0P 电阻器的泄漏电流导致的误差将被通过 R0M 电阻器的泄漏电流导致的误差所抵消。 因此、 如果 在 ADC 输入端使用平衡输入 RC 滤波器、则无需过多地担心泄漏电流。

    此致、

    戴尔