This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:数据转换错误

Guru**** 2832645 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131E08, ADS131E08S, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110347/ads131e08-data-conversion-error

器件型号:ADS131E08
主题中讨论的其他部件:ADS131A04、、、 ADS131M08

您好!

我使用 ADS131E08和 ADS131A04来评估定期变化的电压输入。

当两个 ADC 板 单独工作时、我得到了不同的波形。  振荡器显示 A04的转换 正确。 但是、当它们并行连接到输入时、两个 ADC 都正确转换。 当 A04 断电时、E08再次出错。

这太奇怪了! 但是、当我使用  ADS131E08S 设计新电路板时、会出现同样的情况。

以下是两 个 ADC 转换的结果。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zijizn!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您能否提供方框图或原理图、说明如何将 ADS131E08和 ADS131A04连接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom!

    感谢您的回复。

     漂移如下所示: (ADS131A04 和 ADS131E08应具有相同的输入)

    我使用二极管来监控 LED 灯的电流。 我发现 在增加灯的电流的同时、会发生一个令人不安的事情。 当 ADS131E08单独工作时、丢失的波形会稍微恢复。 但是、当 ADS131E08和 ADS131A04并联时、该波再次变为正常。 此外、当我交换 AIN+和 AIN-的输入时、丢失的波形将变为正。

    只有使用 ADS131E08和 ADS131E08S 以及 ADS131A04、TI 的 ADE7763和 ADI 的 AD7768时、才会发生奇怪的情况。 我正在徘徊、是否需要尝试 ADS131M08。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zijian、

    您使用的是什么硬件?  您是否有适用于 ADS131E08和 ADS131A04的 EVM、或者此设置是您自己的定制硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    两个芯片都是我自己的定制硬件、其原理图如下所示(很抱歉分辨率)。 我使用的 MCU 为 ESP32。

    ADS131A04

    ADS131E08

    最近、我发现、虽然我可以正确配置每个寄存器、例如用于采样率的 CONFIG1或用于使用内部测试信号的 CONFIG2。 但是、当我尝试从芯片读取寄存器时、我得到的值不是任何值或错误值。

    这会影响转换的正确性吗? 但是、当两个不同的 ADC 并行连接时、ADS131E08为什么能够正常工作?

    当我使用 ADS131E08S 实现新设计时、会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zijian、

    查看您的原理图、我看不到您将输入端参考到接地端的位置、 这可能是您在 单独的 ADS131E08图中看到转换结果明显偏移的原因、目前、我没有充分的解释、为什么与 ADS131A04并联时会清除该偏移。  您能否将 RSENSE 拆分为两个并按照 ADS131A04数据表中的图104或 ADS131M08数据表中的图9-7所示连接输入?  对于寄存器读/写问题、您能否抓取通信线路(/CS、SCLK、SDIN、SDO)的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复、我已尝试您的建议、将 RSENSE 拆分为试验电路板、但这不起作用。 我将在我的新 ADS131M08设计中尝试它、看看它是否起作用。

    我可以抓取 这些 SPI 通信线路的屏幕截图。 实际上、所有这些数据都是由逻辑分析仪进行加网的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的建议! 最近、我再次重新连接了这些 RSENSE、 我发现 ADS131E08最终运行良好。 当 E08单独工作时、它可以捕获正波和负波。

    但仍然存在一些差异。 当电流处于低电平时、 测量的数据如下(橙色点是 ADS131E08、蓝色点是 ADS131E08、与 ADS131A04并联)、我们可以看到 E08   在单独工作时无法捕获低电平输入。

     

    但 当电流较高时、仅 ADS131E08即可捕获信号、但 最大值低于与 ADS131A04并联(点手动对齐)、当电流较低时、它将丢失一些详细信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zijian、

    您能否提供您的设置图片? 您的模拟前端或许是完整的原理图?  如何连接和断开 ADS131A04和 ADS131E08S?  我怀疑您看到的差异可能是由于两个器件之间的输入阻抗差异造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zijian!

    您是否在这个问题上取得了进一步的进展?