This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:为什么 DAC8760中需要 VOUT 和+VSENSE 之间使用5k 欧姆电阻?

Guru**** 2501885 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4170, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1115491/dac8760-why-is-a-5k-ohm-resistor-used-between-vout-and-vsense-is-needed-in-dac8760

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件:OPA4170

在使用 OPA4170时、我们必须使用 DAC8760。 在执行此操作时、VSENSE 引脚的+和-的意义是什么?

此外、 为什么 DAC8760中需要在 VOUT 和+VSENSE 之间使用5k 欧姆电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾迪特


    首先、VSENSE 引脚是 DAC 输出缓冲器的电阻器反馈网络的一部分。 电阻器设置器件输出级的增益。 数据表的图8-2没有提供太多细节、但其中一个应用手册中有一个更好的图表、您可以在此处找到:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa199/sbaa199.pdf

    在数据表中、我们建议使用15Ω Ω 的小串联电阻(而不是您在帖子中提到的5kΩ Ω)。 这显示在其中一个应用图中:

    该器件采用较小的串联电阻、以防止器件输出端的任何外部钳位产生大电流流入内部 ESD 单元。 串联电阻可在过压事件期间限制电流。

    如何连接 OPA4170? 我不认为5kΩ 是必要的。 它 被推荐在哪里?


    吴约瑟