This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 抖动清除器以及选择时钟源位置的应用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113948/need-for-jitter-cleaner-and-choosing-the-position-of-the-clock-source

主题中讨论的其他器件:ADS5407

这与线程 ADS5407有关:如何从高速 ADC 读取负值-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

时钟问题单独提出

1.我是否确实需要用于 JESD ADC 的抖动清除器? 如果是的话,低于1GHz 的 ADC 是否需要它们? 请建议一个

2.如果我在 ADC 板上生成时钟并将其提供给 FMC,那么理想的时钟控制机制是什么?

或者我应该从 FMC 获取 CLK 并将其提供给 ADC 吗?

FPGA 端的编程器可以通过任何方式根据通过 ADS5407的 DATCLK 引脚接收的输入对数据进行采样

这将是由本地生成的 FMC 或 CLK 驱动的 CLK 的更好选项

建议为 ADC ADS5407的输入使用 TI 时钟源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我将把这一信息发送给时钟团队、以便提出建议。

    Thx、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    不需要。当基准噪声很大且希望输出干净时、需要使用抖动消除器。 关于 JESD ADC 时钟要求、您需要一个 JESD 时钟生成器、该时钟生成器件时钟以及 SYSREF 输出。 时钟器件可根据要求在抖动清除器模式或正常时钟生成模式下使用。  

    对于非 JESD ADC、您不需要 JESD 时钟输出、但可以根据参考输入和抖动要求选择抖动清除器。

    通常情况下、ADC 卡上的时钟应该正常、因为它可以通过 FMC 从 FPGA 获得编程控制、FPGA 可以从 ADC 获取 DATCLK。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal