This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:设计帮助

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1118EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125260/ads1118-design-help

器件型号:ADS1118

您好!

我尝试使用  ADS1118IDGST  进行电压测量(+1V、+1.8V、+3.3V、+5V)。  
我对输入引脚的连接有疑问、您能不能建议我如何使用该器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubbam、

    这是一个相当广泛的问题。 简而言之、您应该能够使用 ADS1118测量列出的电压。

    在较高的水平上、对于输入、V_AIN1上的电压为2.5V 、"测量电压"(即  V_AIN0上的+1V、+1.8V、+3.3V、+5V)。 V_AIN1上可以有0V 或 GND、但可以将动态范围减半。  我会将 FSR 设置为+/-6.144V、并通过使用 SPI 写入器件的寄存器来确保器件处于单次触发模式。  在 DOUT/nDRDY 切换后、MCU 随后从 ADC 读取值。  

    如果您还没有查看示例代码、则可能需要查看该代码。 它将帮助您快速入门: https://www.ti.com/lit/zip/sbac288 

    请注意、ADS1118EVM 旨在帮助设计人员快速对器件进行原型设计和测试性能。 您可以在此处找到该链接: https://www.ti.com/tool/ADS1118EVM 

    最棒的

    Cole