Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1118EVM
您好!
我尝试使用 ADS1118IDGST 进行电压测量(+1V、+1.8V、+3.3V、+5V)。
我对输入引脚的连接有疑问、您能不能建议我如何使用该器件型号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1118EVM
您好!
我尝试使用 ADS1118IDGST 进行电压测量(+1V、+1.8V、+3.3V、+5V)。
我对输入引脚的连接有疑问、您能不能建议我如何使用该器件型号。
您好、Shubbam、
这是一个相当广泛的问题。 简而言之、您应该能够使用 ADS1118测量列出的电压。
在较高的水平上、对于输入、V_AIN1上的电压为2.5V 、"测量电压"(即 V_AIN0上的+1V、+1.8V、+3.3V、+5V)。 V_AIN1上可以有0V 或 GND、但可以将动态范围减半。 我会将 FSR 设置为+/-6.144V、并通过使用 SPI 写入器件的寄存器来确保器件处于单次触发模式。 在 DOUT/nDRDY 切换后、MCU 随后从 ADC 读取值。
如果您还没有查看示例代码、则可能需要查看该代码。 它将帮助您快速入门: https://www.ti.com/lit/zip/sbac288
请注意、ADS1118EVM 旨在帮助设计人员快速对器件进行原型设计和测试性能。 您可以在此处找到该链接: https://www.ti.com/tool/ADS1118EVM
最棒的
Cole