This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] analog-Engineer-Calc:应用程序更新显示了可用的新更新、连续循环

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ANALOG-ENGINEER-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112984/analog-engineer-calc-application-update-shows-new-update-available-continuous-loop

器件型号:analog-Engineer-Calc

安装完成后我下载了 analog-Engineer-Calc,表明有新版本可用。 我下载并重新安装、并收到相同的消息。

在网页中;我填写所需信息(名称等)、网页会将我重定向到下载链接;我会下载并安装。 启动时会显示相同的较新版本消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们的技术支持已不在办公室、请留出几天的时间来支持。 此致、Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、

    我将在下周上传新版本的计算器。  我将在此时向您发送更新。  这将解决您的错误。   

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    无更改、我仍收到更新消息。 "关于"中显示的日期为2021年6月18日和版本1.6.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、

    很抱歉耽误你的时间。  我尚未发布最新软件、但是、您应该能够通过使用 Windows 添加和删除程序(应用程序和功能)完全卸载来消除此问题。  我相信您的计算机上同时有一个非常旧的版本和一个新版本。   请尝试此操作。  卸载这两个版本后、您将能够安装最新发布的版本。  我很快就会有一个新版本、现在我将向您更新。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    我已经完成了、它仍然显示需要更新...可能是您正在处理的更新。  它不会阻止我使用该应用程序、我可以等待发布;我提出了该问题、因为它似乎卡在更新循环中。  感谢您提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、

    我已更新软件、我相信新版本将解决您的问题。  该软件应于下周初在 TI.com 上提供(需要一些时间才能在网上下载)。  我将在网络上发送一个附加更新、我只是想给您一个更新。  感谢您识别问题、并对修复过程中的长时间延迟表示抱歉。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我下载并安装了新版本,我仍然会看到“新版本可用”的弹出窗口。 当我检查安装的版本(关于)时、我获得:版本1.6.0 2021年6月18日。  请告诉我这是否是最新版本、否则我将在几天内再次尝试下载。  再次感谢大家为此所做的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、

    它计划在今天上传、因此如果您明天早上进行测试、它应该起作用。  很抱歉耽误你的时间。  安装新副本之前、请使用窗口"添加和删除程序"删除旧副本。  请告诉我新版本是否能解决您的问题;我认为可以解决。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    我安装了最新版本(1.7000)-谢谢。  当我启动时、我仍然会弹出较新版本、但它显示了已安装的1.7000版本和1.5000的最新版本、我想您应该知道。 这是一个屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、

    此弹出窗口是否仅在安装软件后出现一次?  或者、它是否会在您每次启动程序时弹出

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    我刚刚测试了验证、每次都弹出、现在都显示为1.70000

    如果您需要任何详细信息来帮助进行调试、请告诉我。  BTW -我在 Windows 11 Pro ARM CPU 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、

    您在文档中是否有一个名为 Calculator_Data 的文件夹?  它是否包含文件  AnalogEngineersCalculatorINFO1.txt?  是否可以附加此文件?  此外、显示了屏幕截图、其中两个都显示1.7。  我们在一边看不到这一点、而我可以再现上一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    它位于 ...\Documents\LabVIEW Data\Calculator_Data 中

    e2e.ti.com/.../AnalogueEngineersCalculatorINFO1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、

    您能否确认、当您按下"About (关于)"按钮时、您会看到一个弹出窗口、显示版本为1.7 7月28日(见下文)。  我想确保您实际获得了更新。  此时、我无法重现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    已确认、"关于"弹出窗口显示为 v1.7 7月28日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 让我来调查一下。

    艺术