This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8584S:ADS8584

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125416/ads8584s-ads8584s

器件型号:ADS8584S

您好!

   我使用10kHz 采样频率和10kHz 输入频率+/- 10V。

   我没有在第一个数据引脚上获得正确的输出。

   我在此附上了一个仿真屏幕截图。

   感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalini、

    您超出了采样定理、可以降低输入信号频率。 例如、使用1kHz 输入信号频率。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalini、

    您的屏幕截图已丢失、请提供。 什么是仿真? 您是否在电路板或 EVM 上测试了 ADC?  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉!!!!

    我的采样频率为100kHz、我的输入信号频率为10kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalini、

    我可以看到您的 FRSTDATA 信号显示在您的时序中。 我看到您已经关闭了此主题、您仍然有疑问或疑虑吗?

    此致、

    戴尔