请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8584S 您好!
我使用10kHz 采样频率和10kHz 输入频率+/- 10V。
我没有在第一个数据引脚上获得正确的输出。
我在此附上了一个仿真屏幕截图。
感谢您提供的任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用10kHz 采样频率和10kHz 输入频率+/- 10V。
我没有在第一个数据引脚上获得正确的输出。
我在此附上了一个仿真屏幕截图。
感谢您提供的任何帮助。