This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660:ADC3660 - 8个器件需要 Xilinx 构建

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125763/adc3660-adc3660---xilinx-build-required-for-8-devices

器件型号:ADC3660

需要帮助

 

我们已经制作了一个具有 FMC 连接的8 x ADC3600电路板、该电路板连接到 Xilinx AC701

 

 第一个 ADC3660具有 FCLK、另有7个仅为数据

 

 当我从第一个 ADC3660中获取数据时、它看起来很好

 另一个 ADC3660返回良好数据、但仅在错误读取数据后返回。 即、在 HSDC 专业版的数据流中-如果我使用4个通道、其中2个通道将是垃圾、2个通道将是好的(2个通道模式=只是垃圾、但对于第一个使用 FCLK 的 ad3660来说还可以) i

Xilinx 构建

我的问题是、现在我想同时从所有 ADC 读取数据。

示例构建在 ADC IF IP 块中有一个 ADC_L 选项。 这可以正常构建、但我无法正确看到数据、而且它会产生小的时序误差。

数据似乎没有正确写入 Bram。

我 还‘S了“同步”选项,但这似乎不起任何作用。 如何将芯片同步在一起?

此外:

在时钟上、数据表显示共模电压为0.9、但交流耦合时、共模电压为1.1–这与 EVM 板相同。 我承认它看起来很高兴。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我向您发送了一封电子邮件以使其脱机、因此我将关闭此帖子。

    此致、Amy