This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688EVM-PDK:软件无法检测硬件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123950/ads8688evm-pdk-software-cannot-detect-hardware

器件型号:ADS8688EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8688AT

我们最近收到了适用于 ADS8688AT 的评估板套件、在安装了附带该套件的软件后、我无法通过"连接硬件"。

我可以看到 LED2、3、5已加电并闪烁、如手册"sbaud230c.pdf"中所述。 我还会在 Windows 的"设备管理器"下看到"传感器"->"TI、PHI (仅批量)"。

到目前为止、我已经尝试重新安装软件、重新启动 PC、重新连接 USB 电缆...

这可能是什么问题、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    您的 EVM 套件是新的吗? 您能拍照展示吗? 我们去年完全更新了硬件和 GUI 软件、因此我想确认您的硬件是新版本还是旧版本。 此外、您是否通过以下链接下载了 GUI 软件?  

    https://www.ti.com/tool/ADS8688EVM-PDK

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我们的 EVM 套件是全新的、软件确实是从您的链接指向的网页上获取的。

    随附的是包装盒上标签的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    此 EVM 于2021年制造。 您能不能给我展示电路板或控制器卡的照片、以便我了解它是否是新硬件。 您的 Windows 是否赢得10?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dale、

    这是我的 PC 设置

                                    

    现在从套件中拍照

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    感谢您提供更多信息。 您的 EVM 套件是最新版本。 EVM 上的两个 LED 指示灯已打开、只有在 EVM 成功连接到 PHI 卡和 GUI 软件后、才能打开这两个指示灯。 是否可以检查 GUI 软件、是否在右上角选择了"Connect to Hardware"(连接到硬件)、并且在 GUI 右下角显示了带绿色按钮的"HW Connected"(硬件已连接)? 请参阅下面的屏幕截图。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我无法访问您共享的软件状态。 实际上、我一直停留在这一点上。

    LED 亮起或闪烁、如文档中所述。

    谢谢、此致、

    弗朗西斯

    编辑

    此外、此处还提供了有关当前安装的驱动程序的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    您的安装似乎没有完成、需要进一步安装。 是否可以在管理员的授权下完全卸载 GUI 并重新安装 GUI? 另外,请注意,您必须按照安装过程安装 NI 软件。 下面  的屏幕截图显示了我的笔记本电脑的设备管理器:

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我卸载了所有 NI 软件和 ADS8688-GUI、重新启动 PC、以管理员身份安装 ADS8688-GUI。 安装向导未建议任何 NI 驱动程序/软件。

    我在另一台 PC 上成功安装了 EVAL 套件并与之通信、安装程序来自我的 PC (通过电子邮件发送)。 另一台 PC 也是 Win10。

    也许我们可以在进一步的步骤中举行一次现场会议?

    此致、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    是的、我将与您脱机联系并安排会议。

    此致、

    戴尔