This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们最近收到了适用于 ADS8688AT 的评估板套件、在安装了附带该套件的软件后、我无法通过"连接硬件"。
我可以看到 LED2、3、5已加电并闪烁、如手册"sbaud230c.pdf"中所述。 我还会在 Windows 的"设备管理器"下看到"传感器"->"TI、PHI (仅批量)"。
到目前为止、我已经尝试重新安装软件、重新启动 PC、重新连接 USB 电缆...
这可能是什么问题、如何解决?
您好、Francis、
您的 EVM 套件是新的吗? 您能拍照展示吗? 我们去年完全更新了硬件和 GUI 软件、因此我想确认您的硬件是新版本还是旧版本。 此外、您是否通过以下链接下载了 GUI 软件?
https://www.ti.com/tool/ADS8688EVM-PDK
此致、
戴尔
您好、Dale、
这是我的 PC 设置
现在从套件中拍照
您好、Francis、
感谢您提供更多信息。 您的 EVM 套件是最新版本。 EVM 上的两个 LED 指示灯已打开、只有在 EVM 成功连接到 PHI 卡和 GUI 软件后、才能打开这两个指示灯。 是否可以检查 GUI 软件、是否在右上角选择了"Connect to Hardware"(连接到硬件)、并且在 GUI 右下角显示了带绿色按钮的"HW Connected"(硬件已连接)? 请参阅下面的屏幕截图。
此致、
戴尔
您好 Dale、
我卸载了所有 NI 软件和 ADS8688-GUI、重新启动 PC、以管理员身份安装 ADS8688-GUI。 安装向导未建议任何 NI 驱动程序/软件。
我在另一台 PC 上成功安装了 EVAL 套件并与之通信、安装程序来自我的 PC (通过电子邮件发送)。 另一台 PC 也是 Win10。
也许我们可以在进一步的步骤中举行一次现场会议?
此致、
弗朗西斯