Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04
PGA 的失调电压(典型值和最大值)非常不同、在什么条件下会出现最大失调电压。
此外、在绕过 PGA 时、我假设 S/H 电容器直接由输入驱动。 S/H 电容器的大小和20个 Sampll、es /秒的孔径时间是多少、因此我可以看到源阻抗有何影响。 我们有一个10K 电桥和4k7 1n/10n 输入滤波器、每个差分输入的源阻抗为10K。 在某些电路板上绕过 PGA 时、我们看到偏移为200uV、而在使用时、偏移仅为30uV、不确定这是偏置电流、S/H 负载等
谢谢