This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:源阻抗对精度的影响

Guru**** 2782925 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127143/ads122c04-source-impedance-effect-on-accuracy

器件型号:ADS122C04

PGA 的失调电压(典型值和最大值)非常不同、在什么条件下会出现最大失调电压。

此外、在绕过 PGA 时、我假设 S/H 电容器直接由输入驱动。 S/H 电容器的大小和20个 Sampll、es /秒的孔径时间是多少、因此我可以看到源阻抗有何影响。 我们有一个10K 电桥和4k7 1n/10n 输入滤波器、每个差分输入的源阻抗为10K。 在某些电路板上绕过 PGA 时、我们看到偏移为200uV、而在使用时、偏移仅为30uV、不确定这是偏置电流、S/H 负载等

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    典型规格是在室温下测得的、最小/最大规格涵盖了器件的整个工作温度范围。  启用 PGA 后、PGA 类似于具有高输入阻抗的仪表放大器。  禁用并旁路 PGA 后、使用预充电缓冲器增大输入阻抗。  这意味着阻抗相对于实际输入电压是动态的。  为了演示各种行为的行为特征图、请参见 ADS122C04数据表。  输入电流图从图4开始、然后浏览图11。

    通常使用电桥测量时、输出信号较小、需要增益。  增加增益也会改善输入阻抗。  与输入电流图类似、图14至16中有显示偏移响应的图。  图14给出了显示1620器件失调电压值的最佳视图。  在这里、您可以看到大量器件的工艺变化。  温度确实会影响偏移、但器件之间也存在差异。

    一些高端精密 Δ-Σ ADC 将具有内置的自偏移校准。  但是、ADS122C04没有此功能、但可以通过将多路复用器设置为内部短路并使用结果调整偏移来实现。  用这种方法减去偏移代码将消除输入级和调制器的 ADC 偏移。  数据表的第8.3.11节讨论了这种失调电压校准方法。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、在上电时、每次增益变化或增益不变时、偏移校准需要多久执行一次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    它应该在加电时完成、更改增益将影响偏移、因此您应该根据增益设置使用不同的值。  至于应该多久做一次,很难说。  失调电压将随温度漂移、但根据测量中的噪声水平、漂移可能不会在系统的工作温度范围内显著改变测量值。  我看到一些客户发出定期测量(例如、每小时一次)、而其他客户使用内部温度传感器。  如果 ADC 的温度超出窗口范围(例如+/-5摄氏度)、则会发出校准序列。

    此致、

    Bob B