This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:CMRR 测试

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1126368/ads1248-cmrr-testing

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS1262

您好、 吴志平、

我看到了您对 CMRR 和 NMRR 测试的回复: ADS1299 EVM CMRR 测量。 -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

`s 很清楚,但我对此还有一些疑问:

1、当 PGA 处于高增益状态(例如、G=32)时、CMRR 测试应使用的共模电压范围、在您的帖子中、我看到正负输入短接在一起、然后连接到共模电压:2.4~2.6V、对于 G=32 CMRR 测试、 但在 ADS1248的数据表中、我发现共模输入范围为:

当我们短输入时、输入电压为零、因此对于所有增益、共模输入范围为 VSS+0.1V 至 AVDD-0.1V、因此我的问题是、我们不使用该范围进行 CMRR 测试、而是使用大采样器 CM 范围(2.4~2.6V)、 或者、对于 ADS1248测试(对于数据表规格)、我们使用的确切范围是多少?

2、对于 NMRR 或 CMRR 交流测试、如果数据速率低于50/60Hz、则会发生混叠、而且内部滤波器会发生衰减、对于数据计算、如何处理 混叠 和 衰减?

非常感谢。

此致、Zhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen zhe、

    确实、用于 ADS1248 PGA 的共模方程不限于 Joseph 在另一个 e2e 线程中建议的范围。 如果您有0V 输入、从技术角度讲、VCM 可以在 AVSS+0.1和 AVDD-0.1范围内的任意位置。 但是、由于您将测量实际信号、并希望了解 CMRR 如何影响这些实际信号、因此您应该考虑实际的 VCM 范围在实践中会小得多。

    我会考虑 ADS1248可以支持的差分输入电压。 例如,当增益= 32且 VREF = 2.5V 时,输入范围为2*2.5/32=+/-156mV。 然后、我将使用相对于您的1/2 Vs 电压([AVDD-AVSS]/2)的此范围。 如果 AVDD = 5V、则1/2 Vs 为2.5V、范围为~2.35V 至2.65V、这与 Joseph 的建议类似。

    对于 NMRR 测试:您只能使用低于50和/或60Hz 的数据速率来抑制50/60Hz 信号。 您可以在 ADS1248数据表的图57-60中看到、ADC SINC 滤波器在50/60Hz 时具有零噪声、这会固有地抑制这些频率。 如果采样速度超过50/60Hz、ADC SINC 滤波器将不会抑制这些频率、NMRR 将不会非常好。 实际上,表10显示了预期的抑制,甚至没有具体说明数据速率>20SPS 的情况。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    非常感谢您的评论、其他一些问题可能需要您快速确认:

    1、ADS1248数据表中 G=32时的 CMRR 规格未在  AVSS+0.1至 AVDD-0.1的 CM 范围内进行测试?但在大约2.4~2.6V 的范围内进行测试、对吧?

    2、如果 DR 低于50Hz (例如20Hz)、则我们将获得:μ s 以下的混叠波形

    那么、我们如何计算 ADC 测量信号的振幅、使用 FFT? 但50Hz 频率将更改为另一个频率?

    谢谢。

    此致、Zhe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen zhe、

    考虑 CMRR 测试输入信号的另一种方法是 最大程度地增大 绝对输入电压范围、而不是 VCM 范围。 为了最大限度地扩大绝对输入范围、您需要将 VCM 信号恰好设置为中间电源。 例如、如果 AVDD = 5V 且 AVSS = 0V、则 VCM =(5V - 0V)/2 = 2.5V。 然后、您可以在 ADS1248 VCM 公式中输入此值、以确定在您选择的任何增益下等于2.5V 的 VIN (max)值。

    当 Vcm = 2.5V 时、使用相同的设置且 G = 1、VIN (max)= 4.8V。 使用 G=32、VIN (最大值)= 150mV。 ADS1262数据表(如下所示)介绍了该过程、但该过程也可用于 ADS1248。 约瑟夫用不同的方式有效地描述了同样的东西。

    我不确定我是否理解有关 NMRR 的问题。 会发生混叠、但重点是数字滤波器会降低50/60Hz 的信号功率、这样基本信号及其混叠不会显著影响测量。 50/60Hz (以及任何混叠)对测量的影响程度取决于 Joseph 所述的 NMRR 测试。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    明白了、谢谢。

    此致、Zhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Chen zhe、很高兴我们能提供帮助

    如果您有其他问题、请开始新的主题、我们可以为您提供支持。

    布莱恩