主题中讨论的其他器件: ADS1262
您好、 吴志平、
我看到了您对 CMRR 和 NMRR 测试的回复: ADS1299 EVM CMRR 测量。 -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛
`s 很清楚,但我对此还有一些疑问:
1、当 PGA 处于高增益状态(例如、G=32)时、CMRR 测试应使用的共模电压范围、在您的帖子中、我看到正负输入短接在一起、然后连接到共模电压:2.4~2.6V、对于 G=32 CMRR 测试、 但在 ADS1248的数据表中、我发现共模输入范围为:

当我们短输入时、输入电压为零、因此对于所有增益、共模输入范围为 VSS+0.1V 至 AVDD-0.1V、因此我的问题是、我们不使用该范围进行 CMRR 测试、而是使用大采样器 CM 范围(2.4~2.6V)、 或者、对于 ADS1248测试(对于数据表规格)、我们使用的确切范围是多少?
2、对于 NMRR 或 CMRR 交流测试、如果数据速率低于50/60Hz、则会发生混叠、而且内部滤波器会发生衰减、对于数据计算、如何处理 混叠 和 衰减?
非常感谢。
此致、Zhe