This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:AFE 5832-LP:内部不一致设置

Guru**** 2747775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1126866/afe5832lp-afe-5832-lp-internal-non-uniform-setup

器件型号:AFE5832LP

大家好、

我的客户的器件存在问题、请参阅下面的详细信息以了解他们的问题。

TI AFE 5832-LP 电路板的内部不均匀设置存在问题。

这是我设置的 DTGC 参数

我将根据用户手册解释我使用的信号

这是我使用的模式、在该模式下、TP37中使用的 TGC_SLOPE 信号是我的信号、如通道1的下一张图片所示

如您在通道1/32中所见、TGC_SLOPE 每100uSec 斜率累加一次、而通道32/32中的增益与该信号不同步、您还可以看到下图:

通道32/32的起始位置与通道1/32中的脉冲不同、时间为0uec 和100uSec 200uSec 等等。 我希望在 CH 1/32中的信号为高电平的点(高于1伏,正如您在 CH1/32中看到的 c=vcan 那样),增益将非常低,如果这些通道将同步, 那么、正如您在 ch32中看到的、该高电压将具有低增益、其中增益值较低

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    感谢您的参与。

    首先、为了便于您参考、内部不均匀模式下的 TGC_SLOPE 信号是电平敏感信号、如下面的流程图所示。  

    当我查看通道1上的交流耦合 TGC_SLOPE 信号时、我看到信号先变为负、然后变为正、这意味着用于内部非均匀 DTGC 的 TGC_SLOPE 信号实际上是反相的。 如下图所示、它应该看起来像一个正向脉冲。   

    如果我认为 TGC_SLOPE 被反相、则器件将保持自由运行模式、因为 TGC 斜率信号将始终为高电平。  

    您能否让客户验证信号的极性、如果可能、他们能否共享该信号的示波器图像。

    此外、您能否检查它们是否使用板载 CPLD 来生成脉冲或提供外部信号。 如果它们是从外部提供的、请确保 相应地对 CPLD 路径去耦。 下图显示了原理图部分的片段。 R63和 R72是相关的电阻器。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您提供的信息,刚刚收到了我的客户的回复,请参阅下面的详细信息。

    我的目标是按照之前 CH1和增益开始之间的对应关系同步信号、如 CH32中所示

    插入 TP37的信号不是 CH1中的信号、而是根据需要生成的方波信号、该信号是我从系统中出现的信号创建的、该信号略早于粉红色信号、请参阅示波器随附的图片

    深蓝色信号是作为 TGC_SLOPE 输入 TP37的信号

    正如您所看到的、在它之后、信号为浅蓝色、我希望通过使用 TGC_SLOPE 激活的 TGC 将其尽可能减小到最小值

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    感谢您提供相关信息。

    我可以收集的内容是:

    深蓝色信号是馈送到 ADC 的实际 TGC_SLOPE 信号

    2、粉色信号是馈送到 Ch-1的其他信号、您能否确认该信号是否与 TGC_SLOPE 信号同步?

    3、我不能这样做: 在它之后、正如您看到的、信号是浅蓝色的、我想通过使用 TGC_SLOPE 激活的 TGC 将其尽可能减小到最小值。 它是输入信号吗?

    此外、您能否要求客户将 HOLD_GAIN_TIME_0从4000 CLKS 减少为1000 CLKS、并查看他们是否能够获得同步数据。 除此之外、设置看起来还可以。

    如果可能、客户可以共享他们正在编程的存储器组数据。您可以在我的电子邮件中共享- abhishek.vishwa27@ti.com。 我将尝试在实验中提出相同的结果、并比较我的观察结果。  

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    此外、您能否确认 TGC 斜率信号是由客户在外部生成还是由板载 CPLD 生成。 此外、您能否确认寄存器 R72和 R73的状态(如果已安装或未安装)。 如果可能、客户可以通过在 R73器件端进行探测来探测进入 AFE 内部的信号

    谢谢、此致、
    Abhishek