请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8343 您好的团队:
关于 ADS8343器件、我们是否有用于主要检查的参考代码?
如下面的 SCH 所示,如果我们没有将 BUSY 引脚连接到 MCU,是否可以在没有 BUSY 信号指示的情况下使用 SPI 跟踪时序?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.