This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8343:参考代码

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8343

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129428/ads8343-reference-code

器件型号:ADS8343

您好的团队:

 关于 ADS8343器件、我们是否有用于主要检查的参考代码?

 如下面的 SCH 所示,如果我们没有将 BUSY 引脚连接到 MCU,是否可以在没有 BUSY 信号指示的情况下使用 SPI 跟踪时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可以在不监控繁忙输出的情况下运行器件、但最好这样做。 监视忙将提供设备状态的信息、并可用于触发操作或下一次转换。  

    但是、无需进行监控、器件仍可正确使用。  

    此致

    Cynthia