This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:FS 输入电压

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130573/adc3663-fs-input-voltage

器件型号:ADC3663

您好、专家、

谨澄清:

在满量程时为3.2Vpp 差分时、最大正摆幅只能为1.6Vpp 差分。 因此、当 AINP 比 VCM 高0.8伏、而 AINM 比 VCM 低0.8伏时、器件将削波、对吧?

谢谢你。

此致、

阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    不完全是、在 VCM 为0.95V 时、高于和低于0.8V 时、削波前的余量仍分别高于/低于0.05V/0.15V。

    希望下图能有所帮助。

    此致、

    Rob