主题中讨论的其他器件:THS7530、TINA-TI
您好!
我计划在 ADC、ADS54J40前面使用 VGA、THS7530。
请检查用于将 THS7530的输出连接到 ADC (ADS54J40)的电路是否正确。
频率带宽约为300MHz。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Seongtaek、
我没有发现任何问题:
TINA-TI 文件如下:
e2e.ti.com/.../THS7530_5F00_AC_5F00_SingleEnded.TSC
谢谢、
Sima
您好、Seongtaek、
我在文件仿真中包含了理想变压器、这将导致相同的结果。 但是、在实践中、您将看到比仿真输出中所示的信号衰减更多。
是的、在最大增益下、放大器将饱和、信号将被钳位。 如何调整器件的可变增益引脚?
由于 ADC 使用3V 电源、因此最好在 ADC 电源轨的每个输出端包含肖特基二极管、从而添加保护方案。 以下是一些参考资料:
谢谢、
Sima