在这种情况下、ADS 1248甚至可以读回寄存 器(如 MUX0)的 FFFFFFFF。
在相同版本的硬件和相同版本的软件下、我们确实针对此类 RTD 具有良好的 BDS 和不良的 BDS。 (在出现故障时、正常电源、确认软件复位)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Bryan、
电源是我们检查的第一个条件、数字 VDD 3.28V、模拟 VDD 4.75V 至 ADC 引脚、两者均正常。
此外、我们还为修订版构建提供了3个良好的 BDS 和2个不良的 BDS (RTD 无数据)。 我们第一次遇到这种问题。
即使在调试模式下、从开始也没有响应。
基于这些、它是否看起来像一个坏的 ADC 器件?
我检查了之前的一些版本,ADS1238标记“ADS1248 12KG4 CHKC”,此版本标记“ADS1248 02KG4 CEG3"。
谢谢、
e2e.ti.com/.../To-TI-0902.docx
都位于字文件中。 我们使用第三方 PCBA 供应商。 这两个 BDS 来自不同的 PCBA 供应商。 但我不知道器件的源通道。