This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248读回 FFFFFFFF

Guru**** 2977140 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129454/ads1248-ads1248-read-back-ffffffff

器件型号:ADS1248

在这种情况下、ADS 1248甚至可以读回寄存 器(如 MUX0)的 FFFFFFFF。

在相同版本的硬件和相同版本的软件下、我们确实针对此类 RTD 具有良好的 BDS 和不良的 BDS。 (在出现故障时、正常电源、确认软件复位)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、huichun xing、

    在任何情况下、您是否在 DOUT 引脚上看到任何活动? 还是 DOUT 引脚始终处于高电平?

    如果 ADS1248上的 DOUT 引脚始终为高电平、则可能表示器件未正确通电或时钟未正常运行。

    如果将 START 引脚拉为高电平、您能否在 DRDY 引脚上看到脉冲? 这很好地表明器件工作正常。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    DOUT 引脚始终为高电平、无切换;

    配置为内部 CLK 和软件复位;  

    当 Start 引脚为高电平时、 DRDY 引脚上无脉冲。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、huichun xing、

    请检查电源是否正常工作、并向 ADC 引脚施加正确的电压。 这是另一个明显的问题、可能导致 ADC 根本无法对 START 引脚做出响应

    您是否有多个器件存在这些相同的问题? 还是仅一个 ADS1248?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    电源是我们检查的第一个条件、数字 VDD 3.28V、模拟 VDD 4.75V 至 ADC 引脚、两者均正常。

    此外、我们还为修订版构建提供了3个良好的 BDS 和2个不良的 BDS (RTD 无数据)。 我们第一次遇到这种问题。  

    即使在调试模式下、从开始也没有响应。  

    基于这些、它是否看起来像一个坏的 ADC 器件?  

    我检查了之前的一些版本,ADS1238标记“ADS1248 12KG4 CHKC”,此版本标记“ADS1248 02KG4 CEG3"。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、huichun xing、

    感谢您提供这些附加信息。

    您能否向我发送每个器件上的顶部标记图片("好"和"坏")?

    此外、您能否告诉我这些器件的供应商名称?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../To-TI-0902.docx

    都位于字文件中。 我们使用第三方 PCBA 供应商。 这两个 BDS 来自不同的 PCBA 供应商。 但我不知道器件的源通道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、huichun xing、

    感谢您的发送。 让我更详细地了解一下这一点、然后再返回给您。 因为周一有假期,所以下周可能是星期二

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、huichun xing、

    ADS1248上的"坏"顶部标记表示您的器件不是由 TI 制造的。 因此 、我们无法为这些产品提供任何进一步的支持。 相反、请与向您出售这些器件的任何人联系。

    我希望他们能够为您解决这些问题、或者至少为您提供真正的 TI 替代产品。 请确保他们从工厂授权的经销商处购买产品。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    感谢您提供相关信息。 我在我们的工程板中发现了该问题。 但是、我们在试点计划中确实有来自同一供应商的生产 BDS。 我们的采购质量是否可以根据标记检查问题? 或任何 TI 质量联系人。

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、huichun xing、

    让我与我们的销售团队讨论此问题、看看我们是否可以离线支持此请求。

    布莱恩