This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775EVM:DAC8775 EVM 软件介绍的基本应用

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132223/dac8775evm-basic-application-introduction-of-dac8775-evm-software-explaination

器件型号:DAC8775EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8775

尊敬的团队:  

在 EVM 基本 方框图上设置时、您是否会帮助提供相应的含义? 我的客户在理解每个项目的含义和软件代码的含义时遇到困难。 此外、欢迎您在线分享一些技术说明。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件下方的设置是整个器件和所有4个 DAC 通道的配置。
    参考输出-控制内部参考
    断电条件- DAC 未通电时输出引脚的状态
    RESET -复位 DAC
    清除-清除 DAC
    All DAC Data -将所有4个 DAC 通道设置为相同的代码
    All Buck Boost -一次性控制所有 Buck-Boost
    读取全部-一次读取所有 DAC
    读取报警-一次读取所有报警

    接下来、有4个相同的 DAC 通道(A、B、C、D)。 您可以根据自己的需求单独定制每个通道。

    Buck-Boost 方框具有与指定的 Buck-Boost 通道相关的设置。 降压/升压转换器可生成输出所需的所有模拟电源。
    模式-在不同的降压-升压模式之间进行选择(数据表 第38-39页进行了深入说明)
    Enable (启用)-选择要生成的电源类型(正、负、两者、无)
    高侧 cmp -可生成的最大正电压
    正/负钳位-正和负钳位设置

    压摆控制使用户能够在更新时控制输出变化的速率。 用户可以在输出发生变化时有效地控制其斜率。
    ENABLE -启用转换控制
    时钟-输出将按步长更新的速率。
    步长-由时钟触发时、输出将经历的最大变化

    DAC 校准允许根据用户的喜好调整 DAC 的精度。 通常可以通过正确校准器件来解决 DAC 输出中的任何小误差。
    ENABLE -启用校准
    偏移-输出的电压偏移
    增益-输出的"乘法器"(默认情况下= 1 = 0x8000)

    DAC 输出
    MODE - DAC 输出的范围
    数据-当前代码输入
    清除选择-清除后、DAC 将恢复到什么状态
    VOUT 电流限制-输出电流限制
    Clear Enable (清除启用)-允许清除或不清除通道
    HART 使能- 启用所选通道的 HART 引脚
    输出使能-允许更新输出

    警报-当存在警报时、将呈绿色亮起
    清除 A、B、C、D -清除相应的通道。

    DAC8775 数据表 对大多数这些字段提供了其他技术说明。

    如果有任何其他问题或需要演示/电话、请告诉我!

    谢谢、
    卢卡斯