主题中讨论的其他器件:DAC8775
尊敬的团队:
在 EVM 基本 方框图上设置时、您是否会帮助提供相应的含义? 我的客户在理解每个项目的含义和软件代码的含义时遇到困难。 此外、欢迎您在线分享一些技术说明。 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
在 EVM 基本 方框图上设置时、您是否会帮助提供相应的含义? 我的客户在理解每个项目的含义和软件代码的含义时遇到困难。 此外、欢迎您在线分享一些技术说明。 谢谢!

您好!
器件下方的设置是整个器件和所有4个 DAC 通道的配置。
参考输出-控制内部参考
断电条件- DAC 未通电时输出引脚的状态
RESET -复位 DAC
清除-清除 DAC
All DAC Data -将所有4个 DAC 通道设置为相同的代码
All Buck Boost -一次性控制所有 Buck-Boost
读取全部-一次读取所有 DAC
读取报警-一次读取所有报警
接下来、有4个相同的 DAC 通道(A、B、C、D)。 您可以根据自己的需求单独定制每个通道。
Buck-Boost 方框具有与指定的 Buck-Boost 通道相关的设置。 降压/升压转换器可生成输出所需的所有模拟电源。
模式-在不同的降压-升压模式之间进行选择(数据表 第38-39页进行了深入说明)
Enable (启用)-选择要生成的电源类型(正、负、两者、无)
高侧 cmp -可生成的最大正电压
正/负钳位-正和负钳位设置
压摆控制使用户能够在更新时控制输出变化的速率。 用户可以在输出发生变化时有效地控制其斜率。
ENABLE -启用转换控制
时钟-输出将按步长更新的速率。
步长-由时钟触发时、输出将经历的最大变化
DAC 校准允许根据用户的喜好调整 DAC 的精度。 通常可以通过正确校准器件来解决 DAC 输出中的任何小误差。
ENABLE -启用校准
偏移-输出的电压偏移
增益-输出的"乘法器"(默认情况下= 1 = 0x8000)
DAC 输出
MODE - DAC 输出的范围
数据-当前代码输入
清除选择-清除后、DAC 将恢复到什么状态
VOUT 电流限制-输出电流限制
Clear Enable (清除启用)-允许清除或不清除通道
HART 使能- 启用所选通道的 HART 引脚
输出使能-允许更新输出
警报-当存在警报时、将呈绿色亮起
清除 A、B、C、D -清除相应的通道。
DAC8775 数据表 对大多数这些字段提供了其他技术说明。
如果有任何其他问题或需要演示/电话、请告诉我!
谢谢、
卢卡斯