主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200
你(们)好
由于我的同步状态为高电平且链路处于打开状态、我正在尝试不同的 ADC12DJ3200内部模式。 斜坡波形、传输层波形、K28.5工作正常。 但是、当我尝试重复 ILA 模式和 D21.5模式时、我无法获得预期结果。 当我选择 D21.5模式时、同步状态始终为低电平、链接永远不会打开。 JESD 寄存器 x208读取值04。
对于重复的 ILA 模式、根据数据表"在此测试模式下、JESD204B 链路层正常运行、但 ILA 序列(ILAS)重复
"但我在我的末尾得到的波形低于我的值 突出显示的是初始 ILA 序列结束时的数据部分、我无法在波形中看到 ILA 序列的重复。
是否有线索?
此致
Rohit