This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:无法在 JESD Rx 侧看到重复的 ILA 图形和 D21.5图形。

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060100/adc12dj3200evm-not-able-to-see-repeated-ila-patterns-and-d21-5-patterns-at-jesd-rx-side

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

你(们)好

这是我之前在 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056907/adc12dj3200evm-sync-signal-is-always-low/3921297#3921297上的帖子的延续

由于我的同步状态为高电平且链路处于打开状态、我正在尝试不同的 ADC12DJ3200内部模式。 斜坡波形、传输层波形、K28.5工作正常。 但是、当我尝试重复 ILA 模式和 D21.5模式时、我无法获得预期结果。 当我选择 D21.5模式时、同步状态始终为低电平、链接永远不会打开。 JESD 寄存器 x208读取值04。

对于重复的 ILA 模式、根据数据表"在此测试模式下、JESD204B 链路层正常运行、但 ILA 序列(ILAS)重复
"但我在我的末尾得到的波形低于我的值 突出显示的是初始 ILA 序列结束时的数据部分、我无法在波形中看到 ILA 序列的重复。  

是否有线索?

此致

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮我解决这个问题吗?

    此致

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    这些波形是表示 PHY 的输出还是 JESD IP 的输出?

    此致、

    阿迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ameet

    这是 JESD IP 的输出。

    此致

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    我相信您可能已经在解扰器打开的情况下生成了 JESD IP。 请在测试关闭时尝试 ILA、如果您仍然看到问题、请告诉我。 ILA 序列不会被发送器打乱。  

    关于 您对 D21.5序列的查询、JESD Rx IP 在将 SYNCn 从0更改为1之前查找 K28.5字符串(在所有通道上)。 在21.5测试模式下,IP 未找到它们,因此会将 SYNCn 保持在低电平。  

    此致、

    阿迈德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ameet

    谢谢、我禁用了 JESD Rx IP 处的解扰器、它工作正常。

    关于 D21.5、您提到 JESD Rx IP 找不到 K28.5字符、因此保持低电平。  那么、您可能知道如何在 Rx 侧测试这种特定的 D21.5模式? 我们如何知道是否发送和检测到 D21.5模式?

    此致

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    您将需要在 PHY 的输出而不是 JESD IP 处测试/监控此情况。  

    此致、

    阿迈德