Other Parts Discussed in Thread: DAC7744
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC7744 大家好、
向 DAC7744的 VSS 和 VCC 引脚施加±15V 电压会导致输出波形中产生噪声。
对于 VDD 和 RST、在±15V 之前施加5V 电压。
RSTSEL 连接到与 VDD 相同的电源。
这是 IC 的规格吗?
是否有任何可能的原因?
此致。
Ryu