This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7744:电源输入端的输出噪声

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7744

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060409/dac7744-output-noise-at-power-input

器件型号:DAC7744

大家好、

向 DAC7744的 VSS 和 VCC 引脚施加±15V 电压会导致输出波形中产生噪声。
对于 VDD 和 RST、在±15V 之前施加5V 电压。
RSTSEL 连接到与 VDD 相同的电源。
这是 IC 的规格吗?
是否有任何可能的原因?

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    这看起来像是加电干扰。  我们通常会在较新的器件上指定该值。  它看起来不像该器件在数据表中指定的那样。

    请观看此视频、了解有关加电干扰的说明。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-dacs-power-on-glitch

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。
    那么、您说这是一个 IC 规格、对吧?
    我将尝试通过参考视频来减少它。

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是 Paul 提到的器件规格。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。
    我明白了。

    此致。
    Ryu